This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:关于运输模式的问题

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865961/bq25120a-question-about-ship-mode

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:BQ25150BQ25155

大家好、

请帮助客户提供以下问题的反馈:

 

首次上电:

  1. 在没有 Vin 的情况下插入电池时、BQ25150的延迟状态是什么? 运输模式?
  2. 如果是、有多少种方法可以离开运输模式? 拉低 MR、直到超过 Twake2、还有其他吗?
  3. 如果在插入电池之前插入 Vin、BQ25150甚至在 Vin 移除后也会进入正常模式?

 

进入运输模式:

  1. 我们可以设置 MR_LPRESS_ACTION 以触发 HW_RESET 或运输模式。

如果将 MR_LPRESS_ACTION 设置 为运输模式、我们是否仍需要设置 EN_SHARE_MODE=1?

  1. 通过设置 EN_ship_mode=1、有两种方法可以进入运输模式、对吧?

1:将适配器插入 Vin 并设置 EN_ship_mode=1、BQ25150将在 Vin 移除后进入运输模式。

#2:无 Vin、并设置 EN_ship_mode=1、在 MR 引脚拉低至超过 T_wake2后、BQ25150将在 MR 引脚释放后进入运输模式。

 

离开运输模式、

  1. 当 BQ25150处于运输模式时、将 MR 引脚拉至 T_Wake2以上后、BQ25150将使运输模式保持正常模式。 BQ25150是否仍保持 EN_SHARE_MODE=1或更改为 DEFAULT=0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首次上电:

    在  没有 Vin 的情况下插入电池时、BQ25150的延迟状态是什么? 运输模式?

    [SR]:插入电池后、BQ25150默认为运输模式。  

    2.若然,有多少方法可以离开运输模式? 拉低 MR、直到超过 Twake2、还有其他吗?

    [SR]:您可以通过 VIN 插件退出运输模式、或者将/MR 拉至低电平的时间比默认为2s 的 twake2长。 该数字在具有 twake1的 BQ25155中为125ms

    3.如果在插入电池之前插入 Vin、 BQ25150 即使在 Vin 移除后也会进入正常模式?

    [SR]:如果移除 VIN 时电池存在、器件将处于有效 BAT 或低功耗模式、具体取决于/LP 引脚。


    4. 如果设置为 MR_LPRESS_ACTION 为运输模式、我们是否仍需要设置 EN_SHARE_MODE=1?

    [SR]:不 当满足长按时间时、器件将进入运输模式。


    5、 通过设置 EN_SHARE_MODE=1、有两种方法可以进入运输模式、对吧?

    [SR]:是/通过启用运输模式位或 MR 长按。

    6. 将适配器插入 Vin 并设置 EN_ship_mode=1, BQ25150 将在 Vin 删除后进入运输模式。

    [SR]:是的


    7. 无 Vin、并设置 EN_ship_mode=1、在 MR 引脚拉低至超过 T_wake2后 、BQ25150 将在 MR 引脚释放后进入运输模式。

    [SR]:如果/MR 为高电平、BQ25150将在使能运输模式位被写入后进入运输模式。

    8. 在 BQ25150 处于运输模式时、将 MR 引脚拉至 T_Wake2以上后、 BQ25150 将使运输模式保持正常模式。  BQ25150是否 仍保持 EN_SHARE_MODE=1或更改为 DEFAULT=0?

    [SR]:当器件退出运输模式时、运输模式位会变为0。