您好!
我们正在尝试为使用 TPS92692-Q1 LED 控制器的客户电路板制作功能测试系统。
我们使用10欧姆电阻器对 LED 进行仿真、一切工作正常(意味着+14V 电源消耗的电流为880mA)、但目的是在恒流模式下使用直流负载。
遗憾的是、在恒定电阻器(10欧姆)模式和恒定电流模式(1.15A)下、采用直流负载的配置不起作用(不从同一个+14V 电源消耗电流)。
我必须指出、IADJ 电阻为50K、电源设置为+14V/2A。
感谢您的任何帮助或意见。
谢谢、
Vaheh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在尝试为使用 TPS92692-Q1 LED 控制器的客户电路板制作功能测试系统。
我们使用10欧姆电阻器对 LED 进行仿真、一切工作正常(意味着+14V 电源消耗的电流为880mA)、但目的是在恒流模式下使用直流负载。
遗憾的是、在恒定电阻器(10欧姆)模式和恒定电流模式(1.15A)下、采用直流负载的配置不起作用(不从同一个+14V 电源消耗电流)。
我必须指出、IADJ 电阻为50K、电源设置为+14V/2A。
感谢您的任何帮助或意见。
谢谢、
Vaheh
e2e.ti.com/.../pg2.pdfLED电流必须约为1.15A @ 14V
我附加了原理图。 请告诉我您是否收到了这些邮件。
给您加油!
这有帮助吗? (不幸的是、我不是一名设计师。 我是测试开发人员)
客户说:
"随附了 LED 数据表。 ‘器电路使用“BOOST-to BATTERY”配置的开关模式稳压器电路,即‘LED+’网络实际上被升压至高于 Vin’网络的电压(大约由 LED 在设计电流下产生的 LED 正向电压)。
您好、Vaheh、
它是一个电流控制器、因此它将输出设计的电流命令。 因此、如果电流命令为1.15A、则如果输出端为10欧姆、则为11.5V、这违反了输出电压大于输入电压的升压设计。 因此、对于10欧姆输出和14V 输入、您将违反此规定并获得过流。
同样、您需要与设计人员交谈、以帮助您处理适当的负载、否则可能会出现问题、这可能是您必须具有的实际 LED 负载。
谢谢 Tuan