This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS650864降压详细信息

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866103/tps650864-tps650864-buck-details

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS650861

您好!

上述 PMIC 具有三个可扩展降压稳压器和三个不可扩展稳压器。

能否将可扩展降压与 非可扩展稳压器短接并使用它。

例如、为了 提高额定电流、我能否在 TPS65086401中组合并使用降压2和降压3。

在这种情况下应使用哪种反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    TPS650864x 器件的降压稳压器不支持多相配置。 在效率和热性能成为问题之前、降压控制器能够输出高达约25A 的电流。 这应满足您仅使用降压控制器的任何需求。

    您还可以考虑使用 TPS650861、这是 TPS650864x 器件的用户可编程版本。 您可以使用-861器件对默认电压和定序进行编程、以满足您的特定需求。

    此致、

    Layne J