This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:EMC 静态测试问题

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865991/uln2003a-emc-static-test-issue

器件型号:ULN2003A

大家好、

执行 EMC 静态测试后、客户发现 Uln2003损坏、详情如下;

  1. 测试方法:接触放电、±8kV、10冲程。

    应用:2003驱动电子膨胀阀。

    现象:其中一个输出对地短路。

  2. 客户的问题:

  • 此材料的静态级别是多少?

  • 您之前是否遇到过类似情况、以及如何纠正这些情况?

      我的分析和回答

  • 该测试的静态电平会重新调整为数据表中的 HBM、即8kV。

  • 该测试的电压范围为8kv,超过了数据表中的 HBM (2kV),因此 ULN2003无法承受。

我是否理解正确? 请仔细检查我的答案吗? 如果您有更好的答案、您可以给出答案。

此致

黄威斯利

wesley-huang@ti.com

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    ULN2003A 的额定 HBM 高达+/-2kV (数据表中的第6.2节)。 8kV 可能会损坏器件。

    我们的 ESD 额定值仅适用于器件。 我建议使用 ESD 器件/浪涌器件进行系统级保护。

    有关帮助信息、请参阅此配套资料: http://www.ti.com/lit/sg/sszb130c/sszb130c.pdf