This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD22206W:CSD22206W ESD HBM/CDM/MM

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD22206W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865983/csd22206w-csd22206w-esd-hbm-cdm-mm

器件型号:CSD22206W

你(们)好,先生


您可以帮助共享 ESD HBM/CD/mm 数据吗? 因为我在规格中找不到它。

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    感谢您向客户推广 TI FET。 您请求的信息如下所示。

    CSD22206W 通过4000V HBM 和2000V CDM。 TI 不进行 MM 测试。