This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:工作频率范围

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, UCC256404, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866131/ucc256404-operating-frequency-range

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:UCC256301UCC256402

尊敬的 TI E2E:

我们知道,ucc256301是宽工作频率范围(35kHz 至1MHz)。  

如果 ucc256404 能够很好地代替 ucc256301、

我是否应该在   500k 时以最大谐振频率运行 ucc25640x 系列 LLC 转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyun、

    UCC256402/3/4器件是 TI 发布的全新 LLC 控制器、与 UCC256301相比有所改进。  它们更易于设计、您可以根据需要禁用突发模式。  这在 UCC256301上不是一个选项。

    UCC256402/3/4器件的频率范围也可设计为35kHz 至1MHz。  因为如果您的输入范围为2至1、频率将控制您的占空比。  我会将谐振频率设置在35kHz 至300kHz 之间。  如果您的输入范围较窄、则可能会达到500kHz。

    此致、