This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:如何在降压转换器设计中处理 ucc28710

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, PMP22210, UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865737/ucc28710-how-to-handle-ucc28710-in-a-buck-converter-design

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件: PMP22210UCC28881

尊敬的团队

我是来自瑞士的学生、我想使用 ucc28710芯片设计一款降压转换器(无隔离式输出)。 我的设计应在85VAC 至275VAC 输入范围内工作、输出应为3.3VDC、电流约为100mA。 ucc28710是低成本、高效率交流/直流转换器的理想器件吗?

ucc28710的数据表仅处理隔离式拓扑、因此我找到了您的降压转换器参考设计。 您是否有适用于非隔离式拓扑的数据表?

接下来、我在仿真程序 TINA9中使用 ucc28710瞬态模型仿真了下面的参考设计、但它们不起作用。 即使是启动过程也不起作用。 我的失败可能是什么?

之后、我购买了一些 ucc28710来构建参考设计。 直流输入(高达110V)的情况下不起任何作用。 然后、我将直流输入替换为交流输入、将二极管整流器替换为桥式整流器。 之后、我看到启动过程中的输入电压为20Vac (合理)。 为什么它不适用于直流输入?  

如何影响输出电压?  

此致

Sandro

e2e.ti.com/.../ucc28710_5F00_refdes.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到有关如何执行此操作的应用手册。  但是、它不应是那么难设置。

    UCC28710使用电阻分压器 R1和 R2来调节输出电压。  VS 引脚的控制电压为4.05V、因此无法提供3.3V 电压。

    但是、您可以将输出设置为5V 至12V、并使用 LDO 或串联导通稳压器来实现3.3V

    电阻器 R2和 R3设置输出电压 Vout/(R1+R2)= 4.05V/(R1)

    我查看了使用此器件的 PMP22210原理图。  它在 D2两端具有一个150 k 欧姆的电阻器。  您的设计中有50万个。  您可能希望降低到150k 欧姆。

    http://www.ti.com/lit/df/sluraq7/sluraq7.pdf 

    当用于反激式时、UCC28710具有输入欠压锁定功能、可在 内部 FET 导通时寻找 VS 引脚输出225uA 电流。  该电流在数据表中指定为 IVLS (RUN)。  当开关位于 R1上时、UCC28710内部钳位到接地端。  IVS > 225uA = VL1/(R2+R3)

    UCC28881在 FB 引脚上具有1V 的控制电压、因此可以提供3.3V 电压。  它还专为降压转换器而设计、并且有一个 Excel 设计工具可帮助进行设计。  如果您想使用此器件进行调查、  以下两个链接将为您提供 UCC28881数据表和 Excel 设计工具。

    您是否已研究过 TI 参考设计库、以查看其是否为满足您需求的现有设计?  您可以在以下链接中找到这些设计。

    如果您选择为您的应用使用 UCC28881或其他器件、并且在使用此新器件时遇到问题。  您能否在 e2e 查询中使用新器件型号重新发布 e2e 问题。

    此致、