This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反激式控制器建议

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742, UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865634/fly-back-controller-recommendation

主题中讨论的其他器件:UCC28742UCC28704

 大家好、

  1. 现在、我的客户有一个 P2P 反激式控制 器建议要求、他希望以24W 输出功率 P2P 取代 OB2532。
  2. 顺便说一下、价格应该尽可能低。
  3. 你有什么建议吗?

 

此致

黄威斯利

wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    我们对 SOT23-6封装最接近的比较是 UCC28742、但请注意、它与 OB2532MP 不兼容引脚对引脚。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的推荐。

    但是客户使用 OB2532作为具有初级侧 反馈模式 的反激式控制器、我知道 UCC28742无法应用初级侧反馈模式。

    2.对于 具有初级侧 反馈模式、SOT-23-6和低成本的反激式控制器、您还有其他建议吗?

    此致

    黄威斯利

    wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    UCC28704是一款采用 SOT23-6封装的初级侧调节控制器。

    此致、

    本·洛夫