This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:可以锁定 PMBus 访问/阻止对器件的写入访问?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865224/tps546d24-possible-to-lock-pmbus-access-prevent-write-access-to-device

器件型号:TPS546D24

团队、

是否可以 锁定对器件的 PMBus 访问?
是否存在阻止对器件进行写入访问的机制?

我的客户希望防止寄存器意外修改、因为它们有多个器件连接到总线。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    我相信(10h) write_protect 命令将为他们提供所需的功能。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony、这回答了客户的问题。