This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:TPS61096A

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865480/tps61096a-tps61096a

器件型号:TPS61096A

您好!

我有两个与电平转换器相关的问题。

当器件被禁用(EN=0V)并且 LVIx 为逻辑高电平时、HVOx 上的电平是多少?

2、第5页的电气规格列出了电平转换器拉电流和灌电流800uA、第15页的7.7.4说明中提到电流为200uA。 哪一个是正确的?

谢谢、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biren

    感谢您考虑使用该器件。 我需要为您的问题找到答案、并在下周初回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天获得了 EVK 并在禁用模式下测试了电平位移器、结果它们不是高阻抗、而是根据电平位移器输入端的逻辑电平在(Vout-Vd、二极管)和 GND 之间切换。

    对于3V 输入、它们在2.5V 至0V 之间切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biren、

    最小驱动电流为800uA。 电平转换器的行为与您在 EVM 中的描述和观察结果相同。