This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:占空比

Guru**** 2528330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54336A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865994/tps54336a-duty-cycle

器件型号:TPS54336A

设计

当我们使用 TPS54336A 时、我们发现需要您的支持来对其进行分类的最短导通时间、关断时间令人困惑。

输入电压的90%- 90%、这意味着什么。

2.在 Vboot > 3V 之前、最小关闭值为0? 这意味着 Vboot 可在低于3V 之前100%占空比、没错。

非常感谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.将测试线路置于 SW 电压增加到 VIN 的90%或降低到0f VIN 的90%的时间点,  

    2.如果 Vboot 高于3V、高侧 FET 可始终导通以支持100%占空比。

    肖恩