This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569 LED 故障检测充电要求

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866003/lp5569-lp5569-led-fault-detection-charge-up-require

器件型号:LP5569
主题中讨论的其他器件:TIDA-01559

我使用的是通用阳极 LED、该电路与您的参考设计《具有接近感应和 LED 动画效果的电容式触控用户界面参考设计 TIDA-01559》非常相似。 我们使用5V 电源供电的唯一差异。  

由于电荷泵输出不用于为 LED 供电、我们是否仍可以使用 生产级的短路和开路检测测试?

如果是、我是否仍需要在 LED 开路测试期间启用电荷泵1.5X 模式、在 LED 短路测试期间启用1X 模式、即使我不使用器件的电荷泵输出也是如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thiagarajan、您好!  

    是的、你是对的。 开路故障检测仅在1.5x 模式下启用、短路检测仅在1x 模式下启用、即使您不使用电荷泵。