This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS794:输入5V 和对输出短路

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864948/tps794-input-5v-and-short-to-output

器件型号:TPS794

大家好、

客户希望与我们核实、例如 IN 和 EN 为5V、并且对输出短路。 这会损坏器件吗?

客户希望最大限度地减少对现有电路的更改、他们希望通过短接输入或断开输入来切换5V - 3.3V、从而实现5V 和3.3V 输出能力。

如果是这样、器件是否会有损坏的风险?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您能否分享您正在做什么的示例? 在表面上、只要不超出器件的绝对最大额定值、就可以了。 我只想清楚这是如何完成的。 注意:LDO 通常在启用时不能灌入电流、因此仅当负载本身将输出下拉至3.3V 时才会发生从5V 到3.3V 的转换。

    如果 VOUT 设置为3.3V、而有人将其拉高、则 LDO 只能关闭其导通元件。 任何下拉电路最好都很弱。 我们确实有一系列 LDO、器件型号末尾有一个 P。 它们确实有一个有源下拉电阻器、但仅在禁用时有效。  

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的解释。

    这是电路。

    那么、正如您提到过的、如果该 LDO 不灌电流、它应该是安全的、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    这不会有问题。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,John!!!