This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:最小开关频率或最大 Ron 值

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865367/lm5161-minimum-switching-frequency-or-maximum-ron-value

器件型号:LM5161

我想知道建议的最小开关频率、最大 Ron 值或最大导通时间。

我认为随着开关频率较低或 Ron 较大、Ton 周期会变长。
如果 Ton 周期较长、则存在启动电压低于 UV 阈值的问题。 因此、我想知道上述信息。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您是对的、但 我们实际上没有非常精确的建议最小开关频率。 它不仅会影响引导电压降、还会影响电路的许多设计。 也许您可以使用该模型进行一些仿真、但我认为300kHz 是可以的、因为您真的不需要较低的频率来使组件的尺寸非常大。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏圣

    感谢你的答复。

    让我再问一个有关高负荷运行的问题。

    我认为、当输入电压下降时、Fsw 会变低、并且在 DCM 和 FPWM 模式下都无法实现最小 Toff 时间。
    在这种情况下、如果 Ton 时间过长且启动电压下降、高侧 FET 在 Vout 电平下降之前无法导通。
    在 DCM 和 FPWM 模式下是否都可能发生这种现象?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、当 Vin 下降时导通时间将变大(请参阅数据表上的公式-3)、则 FSW 将保持几乎恒定。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven-San、

    在 FPWM 模式下、如果 Vin 电压降至低于 Vout 设置值、FSW 值是否会变低?

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 FPWM 模式下、器件仍处于 COT 控制模式、因此通常在压降时 FSW 值不会变低。  谢谢。