This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866:TPS62866的较高输入电压器件

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865899/tps62866-higher-vin-device-of-tps62866

器件型号:TPS62866

您好!

客户在寻找 Vin (max)= 6V、Iout = 6A、通过 I2C 器件的电压变化阶跃为5mV。

TPS62866靠近器件、但 VIN 不符合 VIN >= 6V 规格。 是否有任何可满足 VIN 规格的替代器件?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,寿广三,

    感谢您的宝贵反馈! 遗憾的是、我们没有具有相同功能的器件、并且最高可达到 Vin (max)=6V。

    我们将考虑您的反馈以进一步发展。

    再次感谢你。

    此致、

    Dorian