This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61176:TPS61176;PWM

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865951/tps61176-tps61176-pwm

器件型号:TPS61176

TPS61176 PWM/EN 引脚是否能够以恒定电压直接输入1.8V 或5V 直流电压? 使用下图中的电路提供5V 直流电源并为 PWM/EN 引脚提供1.8V 直流电源。 未测量输出。 此芯片的 PWM/EN 引脚是否必须提供大于特定频率的方波电压信号? 如有必要、您能否推荐具有可调频率和占空比输出的芯片、谢谢! !! !!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunhoo、

      是的、您只需为"PWM/EN"引脚提供一个高5V 电压电平、请移除 C7/C8/C9/C10/C11/C12、这些电容器可能会影响电流阱。

    此致

    肖恩