This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:对 TLV4170运算放大器的影响

Guru**** 2423690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761, TLV4170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865030/lm27761-effect-on-tlv4170-op-amp

器件型号:LM27761
主题中讨论的其他器件: TLV4170

您好!

我们计划使用 LM27761为运算放大器 TLV4170负电源供电、以在-5V 下生成。

当我们将运算放大器用于对噪声非常敏感的 ADC 通道时、LM27761电路是否会因其高频(2MHz)运行而导致任何问题?

主要问题之一是 TLV4170的 PSRR。 我们不想为此设计更改 TLV4170。

请建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    我将在内部进行检查、并立即返回给您。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较高的开关频率实际上会导致较低的输出纹波:

    您可以通过增大输出电容器来进一步降低纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Clemens、

    感谢您的回复。 是的。 频率越高、纹波就越低。 但我们的问题是、更高频率的工作是否会影响运算放大器 TLV4170?

    我们想添加一个 LC 后置滤波器。 您建议什么、它是否有帮助?  

    请确认 TLV4170是否会受此高频工作 LM27761输出的影响。

    谢谢、

    Aditya Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源对运算放大器输出的影响通过电源抑制比进行测量:

    以两倍的频率使一半的噪声本身可能不会有所不同。 但是、当噪声频率远离信号时、滤除更容易。