This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63061:当输入电压过低时、负载断开?

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865325/tps63061-load-disconnected-when-vin-too-low

器件型号:TPS63061

您好!

TPS63061明确规定:"由于采用4开关拓扑、负载在关断期间始终与输入断开

转换器"。

在我们的设计中、问题是输入电源可能会由于没有足够的负载功率而下降。
当输入电压低至2.5V (这是一种关断模式)时、TPS63061是否会断开负载?
如果 TPS63061由于输入电压过低而关断、那么重启需要多长时间?
是否存在快速循环的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacques、

    感谢您使用我们的器件!

    请查看 规格中的第8.3.4节。 最有可能触发欠压锁定。 在 UVL 中、器件也会进入关断状态、直到输入电压恢复。

    关于快速循环的风险:如果触发 UVL、则负载断开。 如果没有其他负载来启动电源、它将恢复、重新启动器件、如果负载条件仍然存在、它将回收此方案。

    您是否测量了输入电压的过程?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    感谢您的回答。

    我的理解与此接近。

    我无法访问输入端的电源设计。

    此外、要获取有关循环的一些信息、我需要购买评估板(TPS63060EVM)、并测量 UVL 在关闭触发后系统重新布防的速度。
    我一定会记录输入电压的行为。

    Jacques

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacques、

    器件数据表中的图32和33将向您介绍 TPS63061在该 UVL 事件之后如何恢复。

    获取评估板是一个好主意、但请记住、其电路板布局和您的解决方案可能不同。

    此致、

    莫里茨