This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:IEC 62368 CB 认证

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863395/tps2596-iec-62368-cb-certification

器件型号:TPS2596

TPS2596器件的 IEC 62368 CB 认证的状态是什么? 数据表中显示为"待处理"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fransson:

    认证正在进行中。 数据表完成后、我们将更新该数据表。

    您是否有任何需要 CB 证书的日期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望在12月15日之前确认它已通过认证、因为这是我们产品认证流程中的最后一个问题。 我们计划在新年后开始大规模生产。

    此致、Ulf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fransson:

    我将与认证机构核实、并告诉您我们是否可以在 12月15日之前获得器件认证。  

    请给我 几天的时间、与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fransson:

    根据 UL 团队的规定, TPS2596的 CB 证书应于  2020年1月17日或之前提供。

    如果我们能以任何其他方式为您提供帮助、请告知我们。