This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:计时器连接到比较器的输出

Guru**** 2767135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865245/lm5060-timer-connected-to-output-of-comparator

器件型号:LM5060

您好!

我的客户发现、调整计时器引脚上的电容器只能将故障延迟时间减少到大约2us。

但它们需要数 ns 的故障延迟时间(从 VDS 故障到闭锁 MOSFET)。

因此、它们使用比较器来测量 VDS、当 VDS (SENSE 至 OUT)上升到阈值以上时、比较器将输出3.3V 电压。

然后、它们使用电阻分压器将3.3V 分压至大约2.2V 的电压分配给计时器引脚。

这样做是否有风险?

如果他们实现了此类电路、我们是否仍需要在计时器引脚上放置电容器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    我看不到任何风险、是的、在这种情况下不需要计时器电容器。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    谢谢。

    我想将电容器留在那里可以提高抗噪性能、如果在比较器输出上有一些噪声产生了非常短的尖峰、则可以由电容器滤除。

    你同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    同意、可以放置1~2nF 电容以降低噪声影响的风险。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    如果您没有其他问题、请关闭此主题。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh、

    我无法关闭它、我只能验证答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    好的。 验证是否已解决。

    BR、Rakesh