This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:-30和85C 时的 Vref

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4041-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865849/tl431-vref-at--30-and-85c

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件:LM4041-N

您好!

(1)

我的理解是否正确、即在整个温度范围内、VREF 的范围为 Vref_min— Vi (dev)_max 至  Vref_max +  Vi (dev)_max
因此、对于 TL431BIDBZRG4、在-40至85C 的温度范围内、VREF 的范围可能为2483mV- 4mV、最高 可达2507mV+34mV

(2)  

是否可以精确地在 -30C 至85C 下估算 VREF? 客户正在申请 TL431BIDBZRG4的 VREF 值、具体时间为 -30和85C

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    第1点正确。

    第2点、温度偏差的最小值和最大值在温度谱中的任何位置都可能发生、因此您不能假设较小的温度范围会有更好的温度偏差。

    如果您需要更好的温度偏差、我会选择性能更佳的器件、例如 TL431LIBIDBZR、甚至 LM4041-N 系列。

    -Marcoo