This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2698:LM2698

Guru**** 2533880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861786/lm2698-lm2698

器件型号:LM2698

您好,

我们在设计中使用 LM2698。 我们将7V 至8V 升压至12V。我们的电路工作正常。 12V 输出上的负载 最大为100mA。 下面是我们电路的快照。  

而测试突然开始变热。 然后、我们将12V 输出与负载隔离。 但芯片仍然很热、输出电压为2.3V。 我们已验证组件是否短路或开路、但一切正常。 即使用新芯片替换、输出电压仍然不超过2.3V、芯片开始发热。 未找到短路。可能的故障原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    原理图看起来不错。 我没有看到任何问题。 我想它可能与布局有关。 您可以共享布局吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    提醒一下。 我正在等待您的布局来检查潜在的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    我将关闭此主题、因为没有收到您的任何回复。 如果仍有任何疑问、您可以发布新主题。