This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5160A:LM5160问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864781/webench-tools-lm5160a-lm5160-problem

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件:LM5160

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!
我在 WEBENCH 中针对组件 LM5160所做的设计有问题。
我使用 LM5460组件作为隔离式直流/直流转换器、将28V 转换为5V 隔离式、输出电流高达1.5A。
以下是我从 WEBENCH 收到的设计结果:

问题是、在根据 WEBENCH 将电极盒与具有直流/直流设计的电路板相连期间、一旦我连接一个电流为300mA 的负载、电压就会从5V 下降到4.5V。

该设计针对1.5A 电流消耗、有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定 Flybuck 转换器可以在次级侧提供这么大的电流。   

    在任何情况下、都不会调节次级侧。

    您可能希望查看 LM5160产品页面上的计算器、以选择您的组件值。

    此外、我们还有一个您可能想要查看的 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白、根据线圈数据表、线圈可承受高达2.5A 的电流。
    此外、根据 WEBENCH、反激式器件的 lm5160可提供高达1.5安培的电流。
    我连接了 WEBENCH 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5160DNTR_5F00_WBDesign147.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 Fly-Buck 是 主要反馈拓扑、因此二极管和路径电阻器将更改输出电压。 因此、请将 D1更改为正向导通压降更低的另一个二极管。 您还可以使用 Excel 工具计算组件值:

    www.ti.com/.../lm5160dntfbk-calc