This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5912-Q1:关于 Vcc 和 VI 电压设置

Guru**** 2549540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865080/tlc6c5912-q1-about-vcc-and-vi-voltage-setting

器件型号:TLC6C5912-Q1

您好、TI 团队

使用 Vcc 和 Vi 电压设置及以下设置是否安全?

 

1:VI (逻辑输入电压)高于 Vcc (逻辑电源电压)

e.g:Vi = 5.0V、Vcc = 3.0V

 

2:向 VI 施加电压(逻辑输入电压)、而不向 Vcc (逻辑电源电压)施加电压

例如:Vi = 5.0V 或3.0V、Vcc = 0V

 

请告诉我每个人的情况。

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您为什么需要这些条件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:VI (逻辑输入电压)高于 Vcc (逻辑电源电压)

    e.g:Vi = 5.0V、Vcc = 3.0V

     答:安全

    2:向 VI 施加电压(逻辑输入电压)、而不向 Vcc (逻辑电源电压)施加电压

    例如:Vi = 5.0V 或3.0V、Vcc = 0V

    答:安全

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San

     

    感谢您的回答。

     

    我知道。

    我会告诉客户没有问题。

    此致、

    高志林