This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:采用有源钳位技术、可最大限度地提高反激式和正激式设计的效率

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863323/ucc2897a-incorporating-active-clamp-technology-to-maximize-efficiency-in-flyback-and-forward-designs

器件型号:UCC2897A

我正在学习 TI_SLUP262、有些人不理解。 如第8页所示

选择的最佳方法
延迟时间是在上测量这些波形
具有最大负载的实际转换器。 延迟
应设置时间、使 Q1仅导通
Q1的漏极电压达到谐振之前
山谷。 这显示为之间的时间
图中的虚线 12.

但我认为 Q1的漏极电压在延迟时间中为50V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 当 Q2关断时、Q1漏极上的电压将开始振铃(理论上折叠至 GND)、但我们希望在电压开始上升之前、Q1上的导通会发生、原因是 FET 的输出电容等各种因素引入了振铃。   

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、Q1漏极电压中提到的信息在0V 条件下启动、我认为它不会高达50V!

    谢谢您的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我在网上找不到此白皮书、请您附上此白皮书的 pdf 版本、以供我理解。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slup262.pdf