This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS720:VBIAS 连接

Guru**** 2506565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865394/tps720-vbias-connection

器件型号:TPS720

您好!

 

我想确认 TPS72018的 VBIAS 电源

 

VBIAS 是否可以连接到3.3V 至 VIN 的电源?

 

VIN=3.3V (VBIAS=3.3V)

VOUT=1.8V

 

谢谢、

km

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matsunaga-san:

    图10表明这是可以的。 数据用于3.3VOUT、但这在 N 沟道 FET 中、因此我怀疑如果 VOUT 为1.8V、数据会类似:

    当然、仅当负载电流低于350mA 时、此数据才会看起来更好。

    但愿这对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致、Km