This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:基值电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865750/tps54202-quiscent-current

器件型号:TPS54202

大家好、

在数据表中、非开关静态电流为45uA。 但在实际应用中、客户更关心 开关静态电流。  

我有两个问题、如下所示:

如何测试非开关静态电流? 换句话说、45uA 的测试条件是什么?

2.我认为45uA 毫无意义。 我们为什么不测试 开关静态电流并将结果写入数据表?

此致、

Nison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nison、

    我不直接支持 TPS54202、但我可以回答您的问题:

    在 开环配置中使用 ATE 测量静态电流。  EN 为高电平至5V、FB 引脚被强制为1V、这高于0.596V 基准电压。  强制 VFB 为高电平会导致器件不切换、并测量电流。

    2. 您感兴趣的测量需要进行闭环测试。  无负载开关电流是非开关静态电流加上开关电流。  开关电流取决于应用。  它将随输入电压、输出电压和输出电感器值的变化而变化。  在 ATE 中测试该值是不切实际的。