This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:大电流使用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863691/bq24617-large-current-usage

器件型号:BQ24617

你(们)好

您是否建议这么做

通过在充电 IC (BQ24617等)中使用两个外部 FET、是否可以在20A 电流下运行?
谢谢
此致、
Shidara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

      使用不同的 HSFET 和 LSFET 可以在20A 电流下工作、但栅极驱动器的散热较大。 内部 HIDRV 可能不够强、无法驱动 Qg 较高的较大 FET、这会导致损耗和热量增加。 目前、我们指定10A 为最大电流、20A 解决方案尚未通过验证。 请注意、在设计如此大的电流时、必须小心谨慎地进行布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    非常感谢您的建议。

    我明白了。

    此致、

    Shidara