This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61175:Webench 电源设计反馈

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865692/webench-tools-tps61175-feedback-on-webench-power-supply-design

器件型号:TPS61175

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

随附 Webench 生成的电源设计。 我想验证一下我的应用是11.8V 至13.2V 输入电压和30V/300mA 输出、所选的组件是否正常工作。  

所选的 Fsw 为500kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔

    该帖子将分配给支持此器件的工程师。 谁不在办公室、下周早些时候将回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请更改为 Rcomp=4.2k Ω 和 Ccomp=100nF。 请将2.2uF 输出电容尽可能靠近输出侧放置。