This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34927:隔离规格是多少?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865681/lm34927-what-is-the-isolation-spec

器件型号:LM34927

此规格属于隔离式 Flybuck 转换器系列、但我在数据表中看不到有关隔离规格的任何信息。 它的额定隔离电压是1.5kVrms 还是3kVrms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此规格属于隔离式 Flybuck 转换器系列、但我在数据表中看不到有关隔离规格的任何信息。 它的额定隔离电压是1.5kVrms 还是3kVrms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    隔离等级取决于磁性元件、即您使用的电感器/变压器。

    EVM 上使用的变压器 Coilcraft LPD5030V-333ME 的隔离额定值为1.5kV。

    但是、如果需要、您可以使用更好的隔离变压器。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多