This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:lm5085设计不能正常工作

Guru**** 2525640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865620/lm5085-lm5085-design-doesn-t-work-properly

器件型号:LM5085

您好!

我有一个问题、我需要一个具有可编程电流限制的电源。 我为 LM5085选择了这种方法、因为它内置了该函数。 不过、问题是电流限制在我的设计中不起作用、我不知道原因。 我已经多次阅读了整个数据表、但 我不知道为什么这不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdel、

    我并不完全确定您的所有外部电路都在做什么、尤其是 FB 节点运算放大器会让我对您的转换器稳定性感到有点紧张。  

    您的输出电压是否正确?

    此外、电流限制用于感应高侧 SW 电流以保护 FET、它不是为感应输出电流而设计的。

    根据我的理解、您将使用100mV 电压源为 IADJ 引脚供电。

    ISEN 引脚可高达15V 电源轨。

    查看方框图(pg10)当 IADJ 电压高于 Isen 电压时、电流限制比较器触发、因此我怀疑您的 ADJ 电压始终较低、因为它来自低电压电源、而不是通常的 VIN。

    您可能希望增加该电源和/或降低 RADJ、以便在 IADJ 节点上获得合理的电压、从而使比较器正常工作。

    您的用例非常常见、因此我不确定我能提供多少帮助、但如果您有其他问题、请告诉我、

    -奥兰多