This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:在降压模式下工作、但不在降压升压模式下工作。

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864066/lm5118-q1-functions-in-buck-mode-but-not-buck-boost-mode

器件型号:LM5118-Q1

您好!

在根据先前的建议修改布局设计后、我构建了一个原型并开始对其进行测试。

我发现它在降压模式下工作、其中输入电源大于输出、但在输入低于所需输出的降压/升压模式下不工作。
当输入电压低于设定的输出电压23.8V 时、输出电压等于输入电压。

请参阅附加的布局层:
e2e.ti.com/.../VregRework2TopSilkX2.pdf
e2e.ti.com/.../VregRework2TopCopperX2.pdf
e2e.ti.com/.../VregRework2BottomCopperX2.pdf

组件值为:

CIN1 22 μ F
CIN2 22 μ F
CINX 100nF
C_boot 100nF
C_POLE 47nF
C_ZERO 2.2 μ F
C_OUT1 100 μ F
C_OUT2 100 μ F
C_OUTX1 470nF
C_OUTX2 470nF
C_RAMP 1nF
C_SS 220nF
C_VCC 1uF
C_R 220nF
C_CS 1nF
RUV1 82.5k
RUV2 33公里
R_COMP 1.5K
R_EN 1M
R_FBB 180
R_FBT 3300
R_RAMP 10万
R_sense 0.013.
R_T 30公里
R_CS 100
L1 33 μ H


我也可以根据要求提供波形表单、只需让我知道哪些表单最有用。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kieran、

    谢谢你。 您能否分享您的原理图并显示两个开关节点波形?

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图如下:
    e2e.ti.com/.../VregRework2schem.pdf

    以下是使用各种输入以及空载或30欧姆负载时的波形。

    空载、Vin = 19V、Vout = 19V

    空载、Vin = 27V、Vout = 23.8V


    30欧姆负载、Vin = 18V、Vout = 14.9V


    30 Ω 负载、Vin = 29V、Vout = 23.5V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  降压占空比可超过75%占空比阈值、从而进入降压/升压模式。  您能否在30Ohm 负载、Vin = 29V (Vout = 23.5V)的条件下监测 COMP 引脚?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 COMP 引脚上的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kieran、

    它显示您的 COMP 正在振荡。  水平刻度是否为40ms/div?  我们需要首先稳定环路。  您能否在 COMP 和 FB 上放置一个大电容器(例如100nF 至1uF)、然后缓慢地将负载从零升高、然后查看电路是否稳定?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我上传了错误的图片、这是正确的图片:
    这个中每个分压器的时间为80us、电压为200mV

    它仍在振荡、因此我也将使用更大的电容器进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、请告知我们调查结果。