This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:LM5166Y 输出电压调节

Guru**** 2521850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865418/lm5166-lm5166y-vout-regulation

器件型号:LM5166

大家好、

我从客户那里得到了关于 LM5166Y 的 Vout 调节的2个问题、如下所示。

你能告诉我图13中"上升"和"下降"是什么意思吗?  

2.客户正在使用 COT 模式。 图13中的输出电压调节几乎为3.29V。 Vout 存在以下差异。 您能告诉我有什么区别吗?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1."上升"和"下降"是指如果电压超过或低于线路、则会触发阈值。

    2.3.29V 的范围是3.23V - 3.37V、这是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢您的回答。

    我无法理解关于#1的问题。 哪种电压是在线路上还是在线路下? 请告诉我更多详细信息。

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是说、如果输出处于下冲状态、那么它将下降、如果电压降至红线以下、 它将触发 PGOOD 阈值。  相反、如果它在过冲和黑线上、 它也会触发 PGOOD 阈值。