This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141:具有比预期更高的纹波

Guru**** 2514655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865609/lm5141-having-a-higher-ripple-then-expected

器件型号:LM5141

我们使用 LM5141设计了一款开关稳压器、可将24V 和60V 之间的输入电压转换为5V 的输出电压。 我们将使用2欧姆负载运行一些测试测量。 测量时、我们注意到纹波为+/- 168mV。 我在下面添加了示波器图像。 但是、请注意、我们在交流耦合模式下使用了示波器、因此我们仅在直流耦合模式下看到了相同的纹波。

我们个人认为这是一个接地问题。 但是、我们(据我们所知)遵循了数据表中的所有布局建议。 下面所示的电路也是使用 WEBENCH 工具创建的、唯一的区别是我们选择了其他 MOSFET、这些 MOSFET 会散发更多热量。 WEBENCH 工具估计纹波为2mV 我们尝试增加输出电容、但这不能解决问题。 另一个增加了我们对接地问题的看法的因素是、在3V3线路上会看到相同的纹波、该纹波是通过 LDO 从5V 线路生成的。 是否会有任何建议来说明此问题的发生原因或如何解决?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davy、

    是的、纹波非常高、您的 SW 节点开关是否符合预期?

    抖动可能会导致输出纹波出现包络、我建议您禁用抖动、但似乎您不能在 PCB 上实际切割线迹的情况下禁用抖动... 如果您能做到这一点、那将是有价值的信息。

    您是否考虑将布局发送到 o-murray@ti.com 以便我更轻松地进行审阅?

    谢谢、

    -奥兰多