This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:BQ25713作为 LiFePO4备份管理器

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715, BQ24780S, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865651/bq25713-bq25713-as-lifepo4-backup-manager

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件:BQ24715BQ24780S

您好!

我正在设计一个具有 LiFePO4电池(标称值为3.2V、最大值为3.5V、最小值为2.8V)、12V 输入电压和12V 输出电压的备用系统。

1.我是否可以将电池充电至14V (4S)并在 VSYS 上同时提供12V 电压?

2.当我移除 Vin 时,VSYS 上的12V 电压是否可以从 VBATT 的14V 调节到11.2V?

3.此转换是否自动执行?

使用2S 或3S 配置会怎么样?

bq24715 或 bq24780S 在这项工作中的表现如何?

此致、

弗兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

       感谢您的提问。

    1.我是否可以将电池充电至14V (4S)并在 VSYS 上同时提供12V 电压?

       是的,您可以在 REG0x05/04h()中将充电电压设置为14V。

       当电池电量耗尽(低于12V)时、如果您将 VSYSMIN (REG0x0D/0Ch)设置为12V、VSYS 可能为12V。

       当电池电压增加到12V 以上时、SYS 电压上升将跟随 VBAT 上升。

    2.当我移除 Vin 时,VSYS 上的12V 电压是否可以从 VBATT 的14V 调节到11.2V?

       不会、当 Vin 被移除时、VSYS 电压将只由 VBAT 通过 BATFET 和配电迹线提供、因此它不能再高于电池电压。

    3.此转换是否自动执行?

       在移除 Vin 之前、如果 VSYS 调节到高于 VBAT、那么在移除 Vin 后、VSYS 将自动降低到 VBAT。

    使用2S 或3S 配置会怎么样?

      对于12V VBAT、不能使用2s 配置、因为2s 下的 SYSOVP 是12V、过于接近正常运行状态。 3秒应该是个好去处。

    bq24715  或 bq24780S 在这项工作中的表现如何?

      对于降压/升压应用、BQ25713更适合您的应用。   bq24715 或  bq24780S 均为降压充电器。

    此致