This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2936:输出电容器选择

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8313EVM, LM2936, DRV8313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864856/lm2936-output-capacitor-selection

器件型号:LM2936
主题中讨论的其他部件:DRV8313EVMDRV8313

第15页上的该器件数据表第8.2.2.2段规范指出、输出电容器需要钽电容器(根据要求)、但可以说陶瓷 MLCC 可与500m Ω 至1Ohm 的串联电阻器配合使用。  但是、开发板 DRV8313EVM 似乎是此器件的唯一评估板、它在原理图 DRV8313EVM_SCH 中显示了在 不使用此类串联电阻器的情况下使用 TDK 陶瓷电容 C2012X7R1A106M 的情况。  这实际上是否是一个陶瓷电容器的正确应用、具体来说就是这个 TDK 电容器?  这个问题的原因是、众所周知、钽电容器的价格非常高、而这个陶瓷电容器的价格要便宜得多、并且在没有这个串联电阻器的情况下放置 PCB。  因此、我在这里寻找有关我是否需要更改 PCB 布局的指导。  基于钽的应用在现场设备中完美无瑕地工作。  提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我检查了 DRV8313EVM 中使用的 TDK 电容器的 ESR、ESR 不符合 LM2936数据表中的要求。 如果您确实需要更改设计、请允许我在2个工作日内进行调查。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason -非常感谢。  我期待您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我们在这里讨论了这个问题。 LM2936确实需要一个与输出电容器串联的电阻器、以确保它在所有条件下都满足稳定性要求。  DRV8313评估模块不符合此要求、应用作示例。  

    对于与稳定性相关的问题、 它通常是微不足道的、可能只会在特定条件下发生。 如果您已经构建了电路板、则可以验证该器件是否可以在没有串联电阻的情况下查看 LDO 是否仍然满足您的应用要求。 下面是一个应用手册、其中介绍了如何使用负载瞬态执行 LDO 稳定性检查的主题。  

    我们建议修改电路板、以便按照数据表的建议添加串联电阻器。 希望这对您有所帮助。  

    此致、  

    Jason Song