This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:PMIC 的5V 输入电源电路

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863913/tps65218d0-5v-input-power-circuit-of-pmic

器件型号:TPS65218D0

您好!

请告诉我在断电序列完成后通过关闭5V 电源关闭 PMIC 电源的电路。

我们的客户认为、使用能够通过关闭5V 电源来保持 AM437x 断电序列完成时间的大电容器是不切实际的。
我认为在 PMIC 之前需要一个电源 IC。
是否有合适的电源 IC?

5V 断电事件(机械开关等)
PFI 被检测(4.8V)
AM437x 断电序列启动
AM437x 断电序列结束
5V 电源关闭(IN_BIAS 降至2.5V 以下)
断电(IN_BIAS 为0V)

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsutda-San、

    PFI-->nPFO 只是一个缓冲比较器、测量 PFI 引脚与0.8V、容差很小。

    当 PFI 低于阈值时、nPFO 将变为低电平。 根据连接到 AM437x 的方式、将决定电路的行为。  

    在 PMIC 侧、可以选择通过将 OFFnPFO 位置为1b 以数字方式将电源轨连接到 nPFO。 处理器需要提前通过 I2C 向 PMIC 写入数据来完成此 I2C 配置。 如果 OFFnPFO 位置位、则 PMIC 开始下电序列后、PGOOD 将立即变为低电平。

    除此之外、您从 PMIC 侧获得的唯一控制是将 nPFO 引脚连接到 PWR_EN 引脚(PMIC_PWR_EN 信号)、以便当 nPFO 变为低电平时、 PWR_EN 引脚还会在硬件中指示 PMIC 关闭、而不是等待处理器进行控制。  

    请告诉我这是否有助于您理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的快速回复和支持。

    是否有办法向外部器件发送断电序列完成的消息?
    PFO 是否适用于这种情况?
    请告诉我、控制外部电源 IC 是否有任何好主意。
    如果有一种经过验证的方法、这是很好的。

    此致、
    新义郎



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="shigehiro Tsuda "]是否有方法可以将断电序列完成发送到外部设备?

    在您的问题中、什么是"外部器件"? 是否有另一个 IC (例如、MCU)会从接收到断电序列完成信号中受益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的快速回复。
    此外部器件是具有使能功能的电源 IC。
    这是主电源(5V)。

    此致、
    新义郎



     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsutda-San、

    如果我理解正确、主电源将从更高的电压(12V、24V 或更高)生成5V、然后5V 是 PMIC 的输入。 假设现在为24V。

    您说的是、您希望在 PMIC 完成断电序列后关闭主电源 IC (24V->5V)?

    您能否绘制一个预期会发生什么情况的时序图?

    PFI 将根据电阻分压器中的电阻(与0.8V 相比)检测电源故障。

    PFI 可以检测5V 电源轨的电源故障、但它也可以检测上游电源轨(例如24V 电源轨)的电源故障。