This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10501:关于 Cout 的 ESR

Guru**** 2507765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864075/lmz10501-about-esr-of-cout

器件型号:LMZ10501

您好、E2E、

我们的客户正在使用 LMZ10501。 器件过热。
客户已设置空载、但不能清除过热。
他们使用钽电容器来测量 Cout。 该电容器具有3 Ω ESR。

问题;
当用于高 ESR 电容器到 Cout 时、LMZ10501是否会不稳定性?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACCTY、

    D/S 显然需要为输入和输出使用陶瓷电容器。

    您能否发送他们的原理图、BOM 和 PCB 布局以供审核?

    如果它们用新器件更换输出电容器、是否过热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢你的答复。  我会向客户申请、并在几天内向您报告。

    BR、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我将等待您的回复。