This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:输出无变化

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865617/ucc21225a-output-has-no-change

器件型号:UCC21225A

大家好、

这是客户提出的一个问题。  

当 INA/INB 上有 PWM 时、OUTA 和 OUTB 保持高电平并且没有变化。  

在客户的应用中、

PIN4被连接至3.3V、引脚7悬空。  没关系吗?  PIN4和引脚7是内部连接的、因此看起来正常。  

DISABLE 连接到 GND、DT 悬空、 是否正常? 从数据表中可以看出、这似乎是正常的。  

VDDA 为120V、VSSA 为110V、VDDB 为12V、VSSB 为 GND。   

请添加您对可能原因的评论。 谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、好的、

    很抱歉、大家在这里遇到问题。

    虽然引脚4和7在内部连接、但我们也要求它们在外部连接。

    您的禁用连接没有问题、我们还建议在 DT 引脚接地端添加一个2.2nF 或更大的电容器作为噪声滤波器。

    以上都是最佳做法、我不认为其中任何一种都是您问题的根本原因。 您说输出始终处于高电平、我对此尤其感到困惑。

    请通过电子邮件向我发送原理图和您拥有的任何其他信息。 我将关闭此主题并通过电子邮件与您联系。