This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:PMP30104倍增 SEPIC 电容器充电器、组件选择帮助

Guru**** 2504775 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP30104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861811/tps40210-pmp30104-multiplied-sepic-capacitor-charger-component-selection-help

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件:PMP30104

尊敬的所有人:

参考设计 PMP30104中提供了一个多倍 SEPIC 电容器充电器。 它将15V 输入升压至420V/80mA 输出。 我需要一些变化(更高的输入电压、更高的输出电压)、并且需要一些建议、例如如何选择具有不同参数的组件。 由于具有较高电压的组件变得越来越大、更昂贵且难以采购、因此我想提供一些提示、以说明它们仍然有一定的裕度、但不会使器件过大。

MOSFET Q2:根据测试结果( )、MOSFET 的最大值为95V。 TI 在此职位上选择了150V MOSFET、安全裕度约为50%。 如果要使用30V 输入电压重新设计、该 MOSFET 应该是300V 类型? 250V 类型也可以吗?

CM1-Cm5、CM7-Cm11:猜测这些电容器上的电压将是60-70V。 μF 选择2.2k Ω、100V 类型、X7R。 50%安全裕度。

DM1-Dm6:我认为肖特基二极管上的电压与电容器 CMX 上的电压相同、但 TI 选择的肖特基二极管是150V 类型。 当输入和输出电压加倍时、200V 肖特基二极管是否太弱? 300V 肖特基二极管很难拉电流、那么是否可以改用超快整流二极管(75ns)?

TI 拥有一款出色的软件、称为 Power Stage Designer。 遗憾的是、它不支持乘以 SEPIC 拓扑。 如果此软件的未来版本支持此拓扑、那将会很好。

感谢您的提示、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    支持此设备的专家现已不在办公室。 他将在本周返回办公室并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您考虑使用我们的器件。  这基本上是一个 SEPIC 转换器、MOSFET 额定值由 Vin+Vout 决定、在本例中、Vout 代表乘法器的第一级、即400V/5=80V。   因此、如果您的输入电压升至30V、那么您的150V MOSFET 应该仍然足够好。  

    如上所述、5级乘法器各约为80V、因此100V 仍应正常。  二极管也是如此: 您无需更改二极管。  150V 额定值为二极管提供了相对于开关电压尖峰的一定裕度、这应该是可以的。

    感谢您的建议。  正如您所知、TI 正在继续改进 Webench 工具、我们将考虑在未来添加此类拓扑。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设问题已解决并关闭此处的主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开该主题。

    谢谢、

    Youhao