This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:CAN#39;t 禁用无 VBUS 输入的 BATFET)

Guru**** 2534190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863861/bq25619-can-t-disable-batfet-without-vbus-input

器件型号:BQ25619

你(们)好  

   我们希望禁用 BATFET,以便在整个 I2C 中完全关闭系统电源,从而将07的 Bit5寄存器设置为“1”,在这里,我们检查了如果没有在 VBUS 上连接适配器,EVM 将无法正常工作,

   请建议如何在没有输入源的情况下实现 BATFET 关断?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cage、

    您是否也确保设置 REG07[3]= 0? 该位将延迟 BATFET 关闭10秒。 但是、您应该能够使用您提到的位关闭 BATFET。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cage、

    您是否能够解决此问题? 如果是、我将关闭此线程。

    此致、

    Joel H