This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62172:需要未加密的 SPICE 模型

Guru**** 2511085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863981/tps62172-need-unencrypted-spice-model

器件型号:TPS62172

如标题中所示。 公开可用的模型是加密的、显然只能与 TINA 软件配合使用。 由于我并不想在更多的程序中拆分我们的仿真、因此我不想使用它。  

我尝试直接联系模型支持、但他们只是让我回到 e2e 论坛。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我们可能有一个未加密模型。  我可以检查它、但今天可能无法检查、因为我目前没有访问权限。  如果我们无法请求 、但通常需要一段时间、您是在寻找 AVG 还是 TRANS_TRANS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找一个瞬态模型、以便我可以检查开关电源与馈送它的高频整流器之间的相互作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    您目前是否与我们签订了 NDA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、但如果我和我的团队成员能够更轻松地在未来获得模型/支持、我愿意设置一个。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我找到了未加密模型。  确实需要 NDA 才能共享。  我现在要关闭这个线程。  当您在 j (dash) tucker (at) ti (dot) com 完成 NDA 时、请直接与我联系