This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:端口检测问题

Guru**** 2924650 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864444/tps2388-port-detection-issue

器件型号:TPS2388

大家好、

使用正常以太网电缆(不带 PoE 功能)测试 TPS2388、当 RJ45链路向上和向下连接时、POE LED 亮起。

客户怀疑 TPS2388将以太网电缆视为 PD、因此 POE LED 会亮起、然后熄灭、并保持熄灭状态。

以及执行 Sifos 检测和分类测试均通过。

TPS2388认为  以太网电缆是 PD 设备的原因是什么?

2.我应该去哪里去看看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    如何控制 LED? 或软件来实现? 您能否向我发送包括 LED 在内的 PSE 原理图?

    TPS2388必须具有25K 电阻才能通过检测、而通过 Sifos 则证明了这一点。   

    谢谢、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chentsu、

    我们将关闭此主题并通过此主题处理同一最终客户问题。   https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/865425/3201897#3201897

    请继续关注这里的讨论、并与 TI 员工 Jamie Tseng 合作回答 Penny 提出的任何问题。  它将帮助我们快速解决您的问题。

    感谢您在当地推广 TI 解决方案、