This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:tlv758p 热阻

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865513/tlv758p-tlv758p-thermal-resistance

器件型号:TLV758P
主题中讨论的其他器件:TLV755

尊敬的团队:

我们向客户推荐 Sot-23 TLV758p 和 TLV755。 但客户对这些 IC 的热阻感到疑惑。

它们在500mA 负载电流下具有1.5W 的损耗、但持续时间仅为1秒。 然后在几小时后重复短脉冲。 LDO 是否会对1秒脉冲产生一些影响? 它将超过150摄氏度

为此、建议使用其他 SOT23 LDO 吗?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    其中、TLV758P 在 SOT-23封装中具有出色的热性能。 这具有 TJA 176.9C/W 功率耗散为1.5W、比环境温度高265.35C (1.5x176.9)。  

    1S 在这种情况下需要很长时间、LDO 肯定会热关断。  

    没有能够处理此问题的 SOT-23 LDO。

    更好的解决方案可能类似于 TPS73701DRB、其 TJA 为49.5C/W、这将导致比环境温度升高74.25C。  

    但愿这对您有所帮助。