This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:VIFBV 和 R10选择

Guru**** 2533300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865564/tps61196-vifbv-and-r10-selection

器件型号:TPS61196

大家好、

我是否可以问我如何选择 VIFBV?

显示屏有四个 LED 灯串、电流为102mA (占空比为100%)。

当选择 R11 = 49.9K 时、如何选择 R10?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

       对于每通道102mA、从图5中可以看出、建议的最小余量电压约为300mV。  anf 指方程式4,R10=VIBF*R11/307.3=300*49.9/307.3k 欧姆。

    此致

    肖恩