This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2805-Q1:UCC2805-Q1:OVC

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861641/ucc2805-q1-ucc2805-q1-ovc

器件型号:UCC2805-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC2805

我对 UCC2805过流功能有疑问。  

当次级输出处于过流状态时、COMP 引脚被钳位在1V、因此当 CS 在每个开关周期内达到1V 时、PWM 始终复位。 但是、数据表方框图显示了一个在 CS 达到1.5V 时检测过流的电路。

您能否解释一下在什么运行条件下检测到具有1.5V 阈值的 OVC?

此致、
Nobukazu Tsukiji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nobukazu Tsukiji

    CS 和 COMP 是 UCC2805的独立控制引脚。

    在大多数应用中、CS 在初级侧、初级侧上的过流可能不是由于次级侧的过流造成的。

    在这种情况下、CS 将限制为1.5V、而二次侧永远不会限制 COMP。

    如果您的电路控制次级上的过流、则系统的行为方式取决于过流首先发生的位置。

    此致

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    CS 与内部 COMP 节点上的电压进行比较、但内部 COMP 电压被钳位至最大1V。 因此、如果 CS 电压超过1V、开关 FET 将关断、因此在正常工作时 CS 电压不会达到1.5V。  

    在什么情况下 CS 达到1.5V、过流检测电路工作?
    在反激式应用中、该保护电路可防止哪种状态?

    此致、
    Nobukazu Tsukiji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nubukazu Tsukiji、您好!

    这是不正确的。
    您可以在数据表中看到、误差放大器的额定值为 COMP = 2.5V、2V 和1V
    COMP 和 CS 是独立信号。

    我很抱歉,我 不能简单地解释这点

    此致

    John