This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:栅极驱动器输出电流|栅极驱动器电源电流|去耦电容器电流

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865468/ucc27712-q1-gate-driver-output-current-gate-driver-supply-current-decoupling-capacitor-current

器件型号:UCC27712-Q1

您好!

我有几个问题。 可以有人帮助我吗?

问题1. 我想使用该栅极驱动器 IC 来仿真降压转换器。 我可以获取 TINA 模型或其 SPICE 模型吗?

----------------------------------------------------------------------

场景:

我有栅极驱动器和 MOSFET、其栅极电荷为26.5nC、让充电时间为100ns 或50ns (开关频率= 500kHz、占空比= 0.3)、根据该值、我得到 I_average = 110mA、 假设所需的峰值电流为2A 拉电流和1.5A 灌电流、

我的电压源可以连续为栅极驱动器提供10mA 电流。

如果我在栅极 IC 电源设计和使用去耦电容器、整个栅极电流是否由去耦电容器提供? 加载的源极电压是否会产生任何问题?

请帮助我澄清这一细节。

谢谢、

Subbu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subrahmanyam、 对于您要使用的仿真、您可以使用适用于此器件商业版的模型: www.ti.com/.../toolssoftware 您的 sim 将为您提供更好的图像、但我认为10mA 不足以提供电源。 许多因素都会影响这一点、因此您的仿真应该为您提供良好的开始估算。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Don Dapkus。

    我将处理这个问题。