This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825A-Q1:UC2825A-Q1

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865388/uc2825a-q1-uc2825a-q1

器件型号:UC2825A-Q1

引脚16 (Vref5.1)的最大输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    基准电压的负载调节额定值高达10mA、请参阅数据表的第4页。

    短路电流的最小值为30mA。

    您计划从引脚16汲取的最大值应为10mA。 请注意、您从基准获取的电流越多、控制器的功耗就越大、控制器的温度将升高。

    此致

    Peter