This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:电流限制低于预期的0.5A

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/865345/tps2662-current-limit-is-lower-than-the-expected-0-5a

器件型号:TPS2662

您好!

我的客户正在使用 TPS26625DRCT 时遇到电流限制问题、该器件在0.2安培电流下的电流限制不是0.5安培。 浏览了数据表并查看了演示板原理图后、他们没有发现任何问题。 请提供建议。 这里有哪些可能的问题?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     您能否发送 TPS26625设计的原理图和布局? 您可以通过电子邮件发送。