This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:征求有关 TPS563201设计的建议

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864934/tps563201-asking-for-the-recommendation-on-tps563201-design

器件型号:TPS563201

大家好、

客户正在设计 TPS563201解决方案。 EMI 团队希望在以下位置添加15 Ω 电阻器。

您是否愿意查看并提供您的意见以了解影响?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    高侧 FET 的导通压摆率会降低、这会增加开关损耗并降低效率。

    肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的反馈。  

    以下是先前有关启动、关断时间、求值、纹波和动态测试的客户评估结果。

    请您提供您的评论 、您会对这些项目产生什么影响?

    txn.box.com/.../x434s2tbjwrd84dr3p7tzem3v17lwkvx

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对这些项目没有影响、 只会影响效率。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    谢谢。 请您对问题提供意见吗?

    效率会降低多少? 温度将升高多少?

    在 webench 仿真中、我没有看到差异。

    e2e.ti.com/.../TPS563201WBDesign222.pdf

    e2e.ti.com/.../TPS563201WBDesign223.pdf

    2. VBST 压降是多少? 導通程度是否充分?

    导通 RDS 会增加吗?  

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要在电路板上检查它、我无法为您提供确切的值、但没有太大差异。

    它对2和3没有影响。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的反馈。

    您会不会评论为什么 webench 效率仿真没有不同?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定、模型可能不支持更改自举电阻。

    肖恩